This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28086:ISET (RSET)计算

Guru**** 2523330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013465/ucc28086-iset-rset-calculation

器件型号:UCC28086

尊敬的先生:

这是一家 Arrow 公司 eInfochips 的 Vaibhav Kundariya。

我们正在开发 基于 UCC28086的推挽 SMPS。 那么、您能否帮助我们计算  UCC28086D 控制器 ISET 引脚的 RSET 值

根据上述图像 计算  

VOSC 峰值= 1.5V

RF = 1K

斜坡电压高度=?

您能否  指导我们 如何在上面的公式中计算 UCC28086D 控制器的斜坡电压高度?  

提前感谢

-

Vaibhav Kundariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ISET 峰值在第4页的表中列出、典型值为30uA。

    根据第6页、IRAMP = 5 x ISET = 150uA、另请参阅第4页

    斜坡电压高度是您当前斜率的设计需求。 我想您可以从0.5 x VCS = 0.5 x 0.52V = 0.26V 开始、根据第4页、0.52V 是最大 VCS。 然后、您可以获得用于电流斜率补偿的初始 RSET。 Rset 需要在工作台上进行调优。