This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:亲爱的所有人、

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013215/bq76940-dear-all

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76952

是否有具有多个稳压器电压的 TI AFE?

驱动 BMS 中的 LDO 也是如此。

其他 AFE 也提供了类似功能,这有助于进一步驱动 LDO,进而最大程度地减小电路板尺寸和成本。

还有任何具有较高负载驱动能力的稳压器输出的 AFE?(当前 Bq 具有20mA 负载容量、哪个输出极小。)

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    BQ76952具有两个 LDO 输出。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    它是否具有关断模式下的充电和放电检测功能?

    我的意思是、如果尝试任何一种充电或充电、AFE 是否可以从完全关断模式唤醒?

    此外、当关闭模式激活时、AFE CHG 和 DSG 驱动器的状态是什么? 它是高电平还是低电平?  

    如果“High”(高)超过“Only”(仅高),它将能够检测活动的充电或放电。

    因此、请提供您的评论...

    我看到 Bq76952的引脚分配具有"PACK "和"LD"引脚、如果我认为两个驱动器都处于开启状态、请分享这些引脚是否可用于 AFE 从关断模式唤醒。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    BQ76952具有多种不同的电源模式(睡眠、深度睡眠、关断)、BQ76952技术参考手册的第7章对此进行了详细介绍。 关断是最低功耗状态- FET 和 LDO 在关断模式下被禁用。 该器件可通过向 TS2引脚发送引导信号或连接充电器(在 LD 引脚上感应)退出关断模式。  

    DeepSleep 也会禁用 FET、但 LDO 可以保持启用状态。 使用命令输入和退出。

    睡眠模式会使 FET 保持启用状态、器件将根据您选择的电流阈值退出睡眠模式。

    此致、

    Matt