This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030-Q1:BQ24030-Q1/BQ24031-Q1输出电压

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24031-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013106/bq24030-q1-bq24030-q1-bq24031-q1-output-voltage

器件型号:BQ24030-Q1

您好!

我想使用 IC BQ24030-Q1或 BQ24031-Q1为3.7V 锂聚合物电池充电。  

为了能够为我的系统供电、我需要一个3.3V 的输出电压

从数据表中可以看出、当存在交流或 USB 时、LDO 可提供3.3V 的输出电压。  但是、当锂聚合物电池通过交流或 USB 充电时、不应运行我的系统。

因此、当锂聚合物电池用作主电源时、IC (在输出引脚输出上)提供什么输出电压?  我是否还需要升压或降压转换器来生成3.3V 电压来为我的系统供电?

感谢您的帮助!