This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:输入电压达620V DC。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013466/ucc256402-input-voltage-to-620v-dc

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256302

是否可以将 UCC256402或 UCC256302用于输入电源480-620 V DC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

     UCC256402 700V 和 UCC256302的绝对最大额定输入电压为640V、但建议工作电压高达600V。 这适用于 HV 启动引脚。 电气特性表仅保证 HV 引脚为600V、如下所示。

    因此、只要您可以确保不超出任一器件的绝对最大额定值、就可以正常工作。 高于600V 时、可能不符合所有数据表限制。  

    我希望这能回答你的问题。