This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器可调光、具有 I2C

Guru**** 2533450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013099/led-driver-dimmable-with-i2c

主题中讨论的其他器件:TPS92512

大家好、

我正在为我的客户寻找照明 LED 驱动器、规格为:

LED1:

电压:6.8 - 10.8V

电流:最大2A

 

LED2:

电压:14.9 - 18.6V

电流:最大2A

您有什么好的建议吗?

谢谢、

Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕没有解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     这里是否有任何器件适合没有 I2C 的情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92512可能适合这种情况。