This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:IEC 62368-1-3认证

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013247/tps25942a-iec-62368-1-3-certification

器件型号:TPS25942A

您好、支持团队、

TPS25942A 能否涵盖 IEC 62368-1-3?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    感谢您的联系。 我们获得了 IEC 62368-1 ED 2的 TPS25942认证。 它未经 IEC 62368-1 ED 3认证。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal-San

    感谢您的支持。

    您能否共享 IEC62368-1 ED 2的认证文档?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    PFA。

    此致

    Kunal Goele2e.ti.com/.../US_2D00_38317_2D00_UL.pdf