This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:过流保护

Guru**** 2382780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010881/tlv62569-over-current-protection

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件:TLV62568

过流保护的详细行为是什么? 短路时它是否通过电流限制进行钳位?

我的客户发现、在启动前使输出短路时、器件将变得异常、如波形下方的抖动问题。

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您向我们介绍您的客户所关心的问题。

    在过流情况下、TLV62568使用峰值电流控制来限制高侧 FET 开关电流。 当高侧 FET 达到电流限制(ILIM)阈值时、它会关闭高侧 FET 并打开低侧 FET 以降低电感器电流。 低侧 FET 的导通时间由自适应关断时间电路控制。 实际上、器件会在过流或短路情况下钳制或限制高侧 FET 电流。


    在输出电流上观察到的弹跳可能是由于器件进入 TSD (~150度)。 c)并强制它停止开关。 TLV62568关断、直到结温降至~130度。 c.一旦器件温度低于热关断阈值(Tj 下降)、它将再次开始开关。 但是、如果输出仍然短路、器件将进入开/关周期、这可能类似于弹跳事件。
    短路事件期间输出电流反弹的另一个可能条件是输入电压降至 UVLO 以下并关闭器件。 一旦器件关断、Vin 将恢复到原始电平(高于 UVLO)并再次打开器件。 此开/关周期将持续、直到输出短路被移除。


    为了更好地理解该问题、请提供放大波形、聚焦于输出电流弹跳区域、并降低 VIN 波形每分段的电压 、以获得更好的可见性。  您可以要求客户使用示波器的测量功能来捕获最小电压。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是、我报告客户需要的是 IPC/JEDEC J-STD-033等反向条件、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是、我报告客户需要的是 IPC/JEDEC J-STD-033等反向条件、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    好的。 我看到您的回复、我应该忽略您的上一篇帖子。

    TLV62568上的短路条件问题是否仍然存在? 您是否需要我们的帮助?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    如有其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Excel