This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:引脚对引脚替代器件

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003, LM76005, LM76002, TPS54561, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012782/lm76005-pin-2-pin-alternative-device

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件:LM76003LM76002TPS54561TPS54560B

团队、

我的客户正在使用 LM76005RNPR。 此器件是否具有引脚对引脚的替代产品?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LM76002和 LM76003可用作 LM76005的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry!

    我们是否还有其他支持5A 且可用的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54561和 TPS54560B 是支持5A 的出色替代产品、但它们是非同步产品、因此效率可能会稍低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry!