This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:REGN 引脚无输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012607/bq25300-regn-pin-no-output

器件型号:BQ25300

我使用 bq25300作为电池充电 IC、但当 VBUS 为6.8V 供电时、REGN 输出0.28V。 这是 IC 无法正常工作的异常原因。

我们可以 满足 REGN 的加电条件

VBUS>VBAT+VSLEEP  VBAT=3.6V

POL 悬空、EN 下拉至 GND

作为附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      POL 被拉至 GND。 您能否验证 POL 是浮动还是拉至 GND? 如果 POL 和 EN 的极性相同、则 REGN 将不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我可以确认 POL 是浮动的、EN 引脚也是悬空的、但它仍然输出0.29V、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      POL 和 EN 引脚上的测量电压是多少?