This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:SW 处的尖峰

Guru**** 2500905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013400/tps62097-spikes-at-sw

器件型号:TPS62097

尊敬的 TI:

我刚刚注意到、在空载时、SW 将看到高于最大额定值的尖峰...
即使 EVM 的屏幕截图也显示了相同的内容:

此屏幕截图来自 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997861/tps62097-negative-spike-at-sw-node
我当时没有注意到最大额定值。 SW 上的最大电压应该为 Vin+0.3V、也就是3.6V (3.3Vin)。 我在我的 SW 上看到类似的尖峰、这些是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提出其他问题。

    上一次同样的推理对于正尖峰仍然有效。

    SW 节点上的高频振铃(通常小于10ns)是转换器行为的固有特性。

    VIN + 0.3V 的绝对最大额定值是指"DC"条件(通常大于10ns)。

    如果您在应用中看到的尖峰与 EVM 中的尖峰相似、则不会出现问题。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。