This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62000:L 引脚(开关节点)最大额定值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62000, TPS62824A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012937/tps62000-l-pin-switch-node-max-rating

器件型号:TPS62000
主题中讨论的其他器件: TPS62824A

尊敬的 TI:

L 的额定电压最大为 Vin+0.3V。 我有5V 输入和1.2V 输出、但我在 L/SW 引脚上看到6.8V 尖峰、这可能是寄生电感造成的。 这是否已经违反了规范? 它小于2ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    预计 SW 引脚上会出现电压尖峰、但我们没有数据来确认7.09V 是否可接受、因为它是一个很旧的器件。 总之、脉冲持续时间小于10ns 的电压通常是可以的。 PCB 布局是否经过优化? 您可以共享吗?

    顺便说一下、是否在使用较新的器件时开放? 您是否需要固定频率器件或它并不重要?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种旧设计、因此我要对其进行评估。 我还没有检查布局。  

    我更喜欢使用该器件、因为现在日程安排是首要任务。 当然,如果很容易更换,我会欢迎大家提出建议。 我不需要固定频率器件、但最好是该器件能够持续在 PWM 模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    如果您打算在新项目中使用 TPS62000、请确保将输入电容器连接到 VIN 引脚和 SW 引脚与输出电感器的连接尽可能短且布线厚度相当大、以最大限度地减小 SW 节点上的尖峰。


    您可以在未来的项目中考虑 TPS6280x (WCSP 封装)或 TPS62824A (QFN 封装)。 这两个器件均可在 FPWM 模式(准固定频率)下运行。


    您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我没有其他问题。