This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV627432:与 TPS62743?引脚相同

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TLV627432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013033/tlv627432-p2p-with-tps62743

器件型号:TLV627432
主题中讨论的其他器件:TPS62743

您好!

  由于 电源问题、客户需要对 TPS62743进行 P2P 更换、他们希望 是否可以使用 TLV627432在不进行任何设计更改的情况下更换 TPS62743。  

我只需查看数据表、发现这两个器件具有相同的引脚输出、典型电路是相同的。 那么、您是否能帮助确认这两者之间是否存在任何差异? 谢谢。  

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tlv627432.pdf

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps62743.pdf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    谢谢  您的提问、很抱歉耽误您的回答。

    TLV627432和 TPS62743之间的主要区别在于电流能力。 这两个器件具有相同的输出电压值、但 TLV627432是400mA 器件、而 TPS62743是300mA 器件。 这也反映了开关电流限制。

    我不会期望器件行为有任何其他主要差异。

    引脚输出实际上应该是相同的。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。