This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828-Q1:关于看门狗定时器(WDI)的禁用方式

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013038/tps3828-q1-about-way-of-disable-of-watchdog-timer-wdi

器件型号:TPS3828-Q1

大家好、

 

我们希望任意禁用看门狗计时器(WDI)。

我们了解必须将 WDI 引脚变为高阻抗才能禁用看门狗计时器(WDI)。

然后、我们有两个问题。

 

----

[第1季度]

高阻抗的定义是什么?

(例如、WDI 引脚大于10MΩ Ω 等)

 

[第2季度]

我们想知道看门狗计时器(WDI)的禁用方式

(例如、在 WDI 引脚和 MUC (系统侧)的 I/O 引脚之间连接 MOSFET 等)

如果您有建议的方式、请告诉我们吗?

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    参阅下面的红色答案

    [Q1]  高阻抗的定义是什么?

    (例如、WDI 引脚大于10MΩ Ω 等)

     高阻抗意味着该引脚悬空或与 FET 串联。   我会10MΩ 或更高版本。

    [Q2]  我们想知道看门狗计时器(WDI)的禁用方式

    (例如、在 WDI 引脚和 MUC (系统侧)的 I/O 引脚之间连接 MOSFET 等)

    如果您有建议的方式、请告诉我们吗?

    请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!