根据 Webench:Vin=11-13V、Vout=0.82V、Iout=20A 来设计电路
纹波噪声= 200mVp-p、非常大。
SW 频率也不稳定。
实际负载约为1至5A、但纹波噪声没有变化。
此外、使用相同 IC 的 Vout = 0.85V 更稳定。
是否有任何可能的原因和对策?
图1:纹波

图2:图1缩放

图3:SW 波形

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据 Webench:Vin=11-13V、Vout=0.82V、Iout=20A 来设计电路
纹波噪声= 200mVp-p、非常大。
SW 频率也不稳定。
实际负载约为1至5A、但纹波噪声没有变化。
此外、使用相同 IC 的 Vout = 0.85V 更稳定。
是否有任何可能的原因和对策?
图1:纹波

图2:图1缩放

图3:SW 波形

如果我要查看 Webench 设计/原理图、这会有所帮助、但输出电压和补偿似乎不稳定、这可能是出于多种原因。
内部补偿由从斜坡引脚连接到 GND 的电阻器设置、并在上电时检测到。 如果斜坡电阻未正确连接、或在加电期间受到噪声影响、则可能会导致选择错误的斜坡值、从而导致环路不稳定。
在外部、补偿响应由 RSP 和 RSN 引脚观察到的输出电压。 如果这些引脚未正确连接到输出端、接地连接不良、并且包含转角频率过低的滤波电容器、也会导致运行不稳定。
输出电容的配置、尤其是来自输出电容器互连的寄生电阻(ESR)和电感(ESL)也会导致输出电压变得不稳定。
最后、是从电感器到感应点的电力输送路径、其中 RSP 引脚连接到输出、会在靠近电感器的本地输出电容器之间增加额外的电感、 和靠近负载和 RSP 连接点的远程输出电容器、这可以在输出中形成一个额外的 L-C 滤波器、并在电感器生成的输出和 RSP 连接点感测到的输出之间增加额外的相位延迟、从而使环路消减。
可以采取哪些反措施来提高稳定性取决于不稳定的原因。
通常、通过更改 Rramp 来选择较低的 Ramp 电容器值将会降低带宽、但会提高稳定性。
如果根本原因是来自输出电容器互连的寄生电阻或电感、则改善布局或选择具有较低 ESR 和 ESL 的电容器通常会提高稳定性。
如果根本原因是本地输出旁路电容器和远程输出旁路电容器之间存在额外的寄生电感、则在电感附近的本地旁路电容器处添加一个来自本地输出电压的电容器、以前馈本地输出电压通常会提高稳定性、 在输出电压下响应能力会有所下降。 通常、电容器有符号、可提供低于寄生电感 L-C 转角频率和 RSP 连接点远程旁路电容的3dB 转角频率。