This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:原理图更新

Guru**** 2391025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012205/tps546c23-schematic-reivew

器件型号:TPS546C23

尊敬的团队

一个好消息 是、我们在客户的新项目中使用 TPS546C23RVFR 进行设计。

U10和 U11为两相 :Vin=12V、Vo=0.825V、Io=53.53A。

U49  为单相 :Vin=12V、Vo=0.8V、Io=18.75A。

您能帮 您查看 U10、U11和 U49的原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以附加.pdf 文件?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我已将 PDF 文件发送到您的电子邮件

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请您将其发送给我、我实际上将进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denny's 和 Peter、

    希望您已通过电子邮件联系。 我们将首先关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang