This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331-Q1:检查故障的根本原因

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012715/tps54331-q1-review-and-root-cause-for-malfunctioning

器件型号:TPS54331-Q1

您好!

我们在设计中使用了 TPS54331QDRQ1作为稳压器。

附上了原理图供您查看。

我们使用 Webench 进行了仿真、结果良好、输出为3.3V。 但实际上、我们仅获得1.6V 的输出。  

我们还尝试更改反馈电阻器(R35、R38)、但对于任何电阻器值、输出电压仍然只有1.6V。

请告诉我们可能的原因是什么。

提前感谢!

此致

Nirmal Aravind

 e2e.ti.com/.../WBDesign52-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nirmal -San  

    原理图看起来正常。  

    您能否探测一些波形? 包括输出电压和 PH 引脚电压。   

    2.您可以将布局文件发送给我进行审核吗?  

    3.如果您将输入电压从4V 增加到6V,然后再次检查输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马、您好!

    已将输入增加至5V、现在工作正常。

    感谢您的支持。

    但它应该在4V 下工作。 对吧?

    或者、不在4V 电压下工作的可能原因是什么?

    此致

    Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赵在后面会对此有所帮助。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nirmal  

    与您确认:  

    当 Vin=4V 时、如果添加0.5A 负载、Vout 是否正常?