This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:LM73605RNPT

Guru**** 2504135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, TPS54561, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011241/lm73605-lm73605rnpt

器件型号:LM73605
主题中讨论的其他器件:LM61460TPS54561

尊敬的 David Baba

过去、您建议使用直流/直流转换器 LM73605RNPT

我用它进行设计、结果非常好。

现在该项目已在生产车间、采购部门 在购买时遇到了巨大困难、而且价格也超过50美元。

您能帮助我们购买它。

您能不能建议更换具有相似功能(引脚排列可能相同)和最重要功能的部件: 接地噪声稳定性。  

此致  

Pascal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    请将 LM61460视为符合您现有规格的替代器件。

    请注意、引脚分配是不同的。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    此外、该器件还不可用、价格上升至50美元以上?

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    是的 、遗憾的是、我们目前有一些器件延期交货。  

    根据可用性、以下器件可能具有可比性、但由于是非同步器件、效率会降低  
    https://www.ti.com/product/TPS54561

    谢谢、我希望这会有所帮助

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    根据您的经验、1.please 您可以比较这两个组件之间的功能。

    2.您是否还可以建议参数的设计电路:

    输入:24伏,输出:12伏,I LOAD 平均值:2a 最大值:4a

    谢谢

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    由于 LM73605是一款同步器件、这意味着它使用高侧和低侧 MOSFET 运行、而 TPS54561是一款非同步器件、这意味着您需要使用外部二极管而不是低侧 MOSFET。  

    除此之外、两个器件都具有类似的功能、例如可调频率、软启动、可同步等  

    对于您的设计、可选择如下所示的组件示例
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=C7725C4B521B7114

    谢谢

    -Arief