This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:3500W 大动态 PFC-MOS 管电流波形

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013020/ucc28070-3500w-large-dynamic-pfc-mos-tube-current-waveform

器件型号:UCC28070

尊敬的专家

在批量生产测试中、由于输入电压稳压器的容量较小、满载时3500W 的输入电压降约为20Vac、PFC 的 MOS 管将因从空载到满载的大动态而受损。在客户端、 如果客户使用的输入稳压器容量低、MOS 管有损坏的风险、解决这个问题是否有好的方法?

输入电压220VAC、从空载到满载的输出可实现大动态(从空载到满载的输入电压220VAC、压降约为7VAC) MOS 管、每栅极电流波形为29A 500ms。

1.mosfet 500ms/电网电流波形,最大值29A:

MOSFET 每格栅电流波形展开5ms、maxum29.8A

每个电网电流波形的 MOSFET 展开5us、maxum29A

输入电压220VAC、从空载到满载的输出可提高动态(从空载到满载的输入电压220VAC、压降约为20VAC)

MOS 管每格栅电流波形可展开5us 、最大值为62.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您关注 UCC28070。

    如果交流电源大幅下降会导致 MOSFET 具有很高的电流、因为 CT 具有 MOSFET 电流的实时下降、是否可以降低 PKLMT 阈值以限制电流并保护 MOSFET?

    这里的另一项建议是:

    是否可以 通过 INAC 电阻分压器为控制器输入"故障"信号。 例如、如果输入电压为220VAC、则 正常使用 kvff 的电平7、然后可以尝试使用电平8来限制占空比。(请参阅数据表的第21页)。 或者尝试始终将 KVFF 设为8级、则可能需要调整 Rsynth 以改善 Vinac 采样不匹配导致的电流失真。

    希望这对您有所帮助。