This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:250W LED 电源模块设计中的 UCC28056,有关 THD 的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012883/ucc28056-ucc28056-in-a-250w-led-power-module-design-questions-about-thd

器件型号:UCC28056

设计

基于此问题:  

UCC28056:采用200W pwer 模块设计的 UCC2856,当测试半满负载和3/4满负载时,THD<10%是否可能? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我 的客户还有其他问题、请查看并支持!

UCC28056 (用于 低于 LED 电源模块250W 和250W):

当输入电压为110V 交流和230V 交流、半负载时,THD 是否能<10%?

当输入电压为277 Vac,75%负载时,THD 是否能<10%?

当输入电压为230 Vac 且负载为半负载时、功率因数是否可以达到或大于0.95?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    感谢您关注 UCC28056。

    UCC28056a 可以在<10%ithd 的情况下实现230VAC 半负载和277VAC 75%负载。 在这种情况下、控制器在 DCM 下工作。

    但是、由于控制器在 TM 模式下工作、因此在115VAC 输入下控制器很难实现<10%的效率。低于20%是可能的。

    与此控制器在 TM 模式下工作相比、DCM 模式下的 ithd 可以更好。