This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:EN、SCL、SDA 输入电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013296/lp5012-en-scl-sda-input-voltage

器件型号:LP5012

您好!

我们的客户有疑问 、EN、SCL、SDA 是否可以在没有电平转换器的情况下支持1.8V 逻辑输入电平。 尽管我可以在数据表中看到0.4V VIL、1.4V VIH、但您能否确认 LP5012是否能够在2.7V 至5V VCC 范围内不使用电平转换器时支持1.8V 逻辑输入。

  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    EN、SDA 和 SCL 引脚与1.8V 兼容。  

    请参阅 LP5012数据表中的第1页。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我了解到 LP5012无需电平转换器电路即可支持1.8V 逻辑输入。

    此致、