This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:直流绝缘曲线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009050/ucc12050-insulation-curves-for-dc

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件: UCC12040

大家好、

我们是否有可用于 UCC12050的直流绝缘曲线?

此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    TI 在 UL、VDE 和 CQC 等独立机构完成安全隔离测试、并将 UCC12050和 UCC12040置于我们自己的内部隔离击穿测试之下。 数据表中给出的隔离限值由安全机构和 TI 验证、并增加了额外的安全裕度。 细分数据不公开。 您是否有客户要求提供"直流绝缘曲线"、您能否提供曲线的示例?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我的客户说预计寿命始终基于交流电压、您认为该值可以计算为直流值、并且有效吗?

    此致、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    UCC12050是基于变压器的直流/直流转换器模块。 从隔离的角度来看、基于直流电压的预计寿命毫无意义。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    直流/直流、变压器和隔离器上具有高达2000V 的恒定直流电压。

    如果客户可以将交流电转换为直流电、平方根为2、这对他们来说是可以的。

    1414VAC = 2000VDC

    有什么想法或疑虑?

    此致、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    我不是很关心隔离边界一侧的 HV、而是真正重要的是隔离两端的电压差。 此外、在 SC/DC 转换上没有问题。 我假设我们是指交流电压的纯正弦波?

    Regsrads、

    Steve M