主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们将 BQ78350-R1/76930与7S 电池配合使用。 客户告知蓄电池在离开几周后停止工作、任何东西都断开。 我们收到这些反馈后、似乎同时设置了 xchg 和 XDSG、因此两个 FET 都关闭。
我们可以通过在 BQ Studio 屏幕上复位使其退出此状态、但客户无法访问此状态。
起初、我们以为它会进入关断模式、但情况似乎并非如此。 未启用 AUTO_F送货 模式。 电池电压较低、表示电池在离开时已放电、但 CHG FET 仍应处于激活状态。 在当前状态下、电池似乎电量耗尽。
是否有任何配置使78350在离开后可以"脱离网格"? (下面的配置)
非常感谢