This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:我的客户条件下的压差电压#39;s。

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012935/tlv758p-dropout-voltage-on-my-customer-s-condition

器件型号:TLV758P

您好!

我的客户在以下条件下请求 TLV758P 上的最小压差。

  • 情况:VIN = 1.8VVout = 1.35VIout = 300mA

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、  

    从 EC 表中:  

    如果 Vout=1.35、则使用最坏情况 Vdo = 400mV @500mA

    则 RDS=800m Ω

    如果 Vout=1.35V @ 300mA、则 Vdo =240mV。

    您的输入电压必须在1.59V 之内。 因此、使用1.8V 可为您提供450mV 的余量。  

    最棒的  

    Edgar Acosta