This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:不在数据表中的 SOIC 封装可订购器件型号

Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013154/ucc27211a-soic-package-orderable-part-number-not-in-datasheet

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件: UCC27211

您好!

UCC27211A 数据表显示了两种封装、其中一种是 SOIC 或"D"封装。 此器件没有可订购的器件型号。 为什么会这样。 我们是否制作并运送了任何"D"封装。 我的客户订购了 UCC27211ADR、认为它是器件"A"版本的 DRM 封装、但是从 Rochester Electronics 交付的"D"封装。 您能否确认  UCC27211ADR 是卷带"D"封装中的"A"版本。

非常感谢。

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faizul、

    感谢您的发帖! 如果正确的工程师今天看不到您的问题、他们将在周末之后继续跟进。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faizul、

    看起来 DRM 封装是发布和可订购的器件。 至于器件是采用 D 封装发布的、现在不可用、我必须联系以获取该信息。 我在 UCC27211驱动器数据表中看到、D 封装版本适用于 D 封装。 如果必须采用 D 封装、我建议客户考虑使用 UCC27211。 我可以做一些研究来查看 A 版本是否在 D 封装中的某个时间处于活动状态。

    此致、