This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:压降电压图

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012934/tlv757p-dropout-voltage-graph

器件型号:TLV757P

您好!

根据 TLV757P 数据表 P.9中的图14、我们可以找到压降电压图"2.2V 压降电压与 Iout"。  此图中的哪一项是正确的条件、VIN=3.3V 或 VOUT=3.3V?   请告诉我们。

此外、我的客户要求在以下条件下提供压降电压。  您能告诉我们压降电压吗?

  • 情况:VIN = 3.3VVout = 2.5VIout = 300mA

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!  

    在图14 P.9中、我看到以下内容:  

    这是针对 Vout=3.3V 而不是 Vin=3.3V。

    [引用 userid="9465" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012934/tlv757p-dropout-voltage-graph "]

    此外、我的客户要求在以下条件下提供压降电压。  您能告诉我们压降电压吗?

    • 情况:VIN = 3.3VVout = 2.5VIout = 300mA
    [/报价]

    该器件具有足够的运行余量

    在最坏的情况下、您的条件会发生变化

    Rds-on = 650m Ω

    Vout=2.5V@300mA 时提供 Vdo = 195mV、因此:VIN 必须至少为2.695V、并且您提供3.3V 电压。  

    最棒的  

    Edgar Acosta