This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:电池欠压、什么是系统电压?

Guru**** 2582035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013043/bq25120-battery-under-voltage-what-is-system-voltage

器件型号:BQ25120

您好!

如果 SYS 引脚编程为3.3V、并且我们使用的电池开始降至3.3V 以下、那么我们在 SYS 输出中会看到多少下降?  降压转换器能否运行100%占空比?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我对这种情况进行了快速测试、并看到 Vbat = 3.3V 时 VSYS ~ 2.9V。 此器件降压转换器无法在100%占空比模式下运行。 最好保留大于400mV 的余量来查看编程的 VSYS 电压。

    另请使用 bq25120a、bq25120现为 NRND。

    谢谢、

    Nick