This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:通过同步输入进行 DCP02控制

Guru**** 2592350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013055/dcp020515d-dcp02-control-through-sync-input

器件型号:DCP020515D

大家好、我找到了应用手册 sbaa035b、其中介绍了如何控制同步引脚以启用/禁用 直流/直流转换器。   

 我的电路中有3个 DCP02、我用一个晶体管对其进行控制。 这是可以的吗?

 如果在晶体管开关后在 SYNC 引脚上测量~ 580kHz 的频率、580KHz 的频率 是否正常?

谢谢

 Achim Stösser ć

加载数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    一个晶体管应该是可以的。 但是、在 SYNC 引脚上测量580kHz 是不可能的。 SYNC 引脚上的容性负载必须为≤3pF、以防止我认为正在发生的振荡器频率降低。 请注意、将示波器探针连接到 SYNC 引脚会在引脚上放置相对较大的电容、因此会降低振荡频率。 必须始终使用低电容探针获取更合适的读数。

    此致、
    Alejandro