This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:同步引脚自动模式连接?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013112/lmzm33606-sync-pin-auto-mode-connection

器件型号:LMZM33606

我已购买上述主题的 EVM、并注意到在连接 SYNC 引脚以进行自动模式操作方面、演示板与数据表之间存在差异。  EVM 将其连接到 PGND、数据表显示连接到 AGND。  EVM 在 AGND 和 PGND 之间的 PCB 上没有连接、因为它是在芯片内部完成的。  AGND 应用于逻辑、因此 SYNC 引脚应遵循数据表、EVM 接线错误。  当我对 PCB 进行布局并想知道要朝什么方向走时、这里推荐什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我建议遵循数据表并连接到 AGND。 AGND 是一个比 PGND 更"安静"的接地层、因此这将是最可取的选择。

    EVM 上的模式控制仍应用于功能操作和器件评估目的、但我本来会将 SYNC/MODE 的返回连接到 AGND (PIN16)。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。。。 这也是我的头所在

    Steve