This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41:功率耗散计算

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012899/ucc28c41-power-dissipation-calc

器件型号:UCC28C41

你(们)好

使用 UCC28C41时、客户需要知道

在正常运行期间、UCC28C41DR 结点与上表面外壳之间的近似温差是多少?

2.是否有任何相应的应用文档用于计算此 IC 的功率耗散

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    1) 1) TI 提供了有关 IC 封装热指标的非常好的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1624641841890。  我想您可以参阅第8页上讨论 PSI-JT 的第3部分。  PSI-JT 参数在 UCC28C41数据表的第5页的第7.4节中指定。  PSI-JT 取决于所选的机械封装。

    2) 2) 我能够使用 Webench Designer 计算 UCC28C41的功耗。  我在 Webench 设计器中按"器件型号"进行搜索。

    默认值如下所示。  您能否输入您的客户特定的应用 程序值并尝试一下?  

    如果我单击"Open Design"并导航到"Power"、我会看到默认设计的 IC 功耗为59.11mW。

    此致、

    Eric