This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:UVLO

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012178/tps7a49-uvlo

器件型号:TPS7A49

大家好、

请告诉我 TPS7A49的 UVLO 规格。

方框图中介绍了 UVLO、但规格未知。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、  

    大多数 LDO 具有 UVLO、但我们通常不提供 UVLO 的规格。 对于 TPS7A49、最小 Vin 为3V、UVLO 应低于3V。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我不同意你的回答。
    大多数 LDO 都指定了 UVLO。
    请与 IC 设计人员核实一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 E2E 上的其他文章之一可以看到、UVLO 大约为2.5V。 应用中的 UVLO 值有什么问题?  

    e2e.ti.com/.../tps7a49-latch-up-condition_output-go-to-zero-instead-of-5-vdc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有必要进行欠压验证、但由于答案不明确、我们将考虑更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在欠压测试中、您可以 启动缓慢斜坡并捕获 UVLO_RISING 和 UVLO_FALLING。 我同意您的意见、有些数据表中确实有最小值和最大值、但对于 TPS7A49、没有 UVLO 的生产测试、因此我们只能粗略了解使用 EVM 的值、 但它很可能会看到单位间的变化、也可能会在温度期间发生变化。 希望这对您有所帮助。