This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:获取引脚4的输出

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011530/lmg1210-getting-the-output-at-pin4

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我正在使用 LMG1210 EVM。  

首先,由于该模块使用施密特触发缓冲器,因此我不希望在获得输出时遇到困难,但令我们惊讶的是,在 pin4处获得输出是一项挑战。 因此、我们考虑绕过它(缓冲器) 、但由于缺少 R31、它带来了类似的挑战。

 SNVU572-2018年1月文档、第7.3.3节项目符号编号 3、建议绕过缓冲器 IC (U2A)。 电路板上显然没有 R31。 放置 DNP 电阻器(R1和 R8)和移除连接电阻器(R2和 R3)对我来说毫无意义。  我用颜色编码了原理图中元件的实际位置的文档中的措辞。 实际电路板照片与 EVM 装配图和显示 R31位置的 PCB 布局快照并排放置(黄色箭头)

 

 

希望收到有关这一点的响应、因为如果没有向控制器发送信号、就无法从模块生成输出。

 "

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Furkan、

    感谢您的支持!

    ------

    我同意删除 R2和 R4毫无意义。

    ------

    要进行双重检查:

    1) 1)  LMG1210是处于 PWM 还是 独立输入模式?  (通过查看 J6进行确认)

    2) 2)  SN74LVC2G17施密特触发器的输入端是否有足够的电压?  对于5V VDD、 输入引脚必须至少看到2.5V 高电平信号。  因此、请确认函数发生器具有足够大的来自它的信号并且它已通电。

    ------

    如果上述方法无法解决问题、您可以考虑将  SN74LVC2G17 和焊线直接拆焊到 R2和 R4焊盘上、或拆焊到电路板上的 EN 和 PWM"测试点"上。

    ------

    我希望这对您有所帮助!  如果此操作有效/已回答您的问题、请按下绿色按钮。  如果没有、请随时跟进!

    谢谢、

    -亚伦·格格鲁希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请按以下方式查找反馈:

    "

    您好、Aaron、

    请允许我就你提出的问题作出答复:

     LMG1210是处于 PWM 模式还是 独立输入模式?  (通过查看 J6进行确认)

    {是的、我们希望尝试基本选项、因此我们使用的是 PWM。 J6开路、J3短接至 PWM -我希望这就是您的意思}

     SN74LVC2G17施密特触发器的输入端是否有足够的电压?  对于5V VDD、 输入引脚必须至少看到2.5V 高电平信号。  因此、请确认函数发生器具有足够大的来自它的信号并且它已通电。

    {是的、正如您在 PWM 配置中所知 、SN74LVC2G17的引脚1 通过 J3跳线连接到+5Vdc、该输入电压来自 LMG1210。  我还可以清楚地看到一个5Vdc 连接到 LMG1210的 EN 引脚、因此缓冲器在直流输入稳定时正常工作。 在我的检查中、PWM 信号也很好-我也尝试了几种时钟形状、但没有获得正确的输出}

    我们订购了其他电路板、以检查是否会观察到这种困难、以及是否会将 PWM 输出端连接到 LMG1210。 目前、由于未知原因、LMG1210的 LDO 不再工作、因此不会为缓冲器供电。  

    将缓冲器与电路隔离(切断引脚5的线迹并移除 R2和 R4), 我已从外部 PSU 提供 Vcc+5并尝试向两个通道(一次一个)传输 PWM 信号,但未从任一通道获取输出。 任一输入引脚的稳定 DCIN 将提供输出。

    "

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    感谢您的全面回应!

    您应该处于 PWM 模式。

    ----

    1) 1) 对于 U2A (SN74LVC2G17)、引脚3在 PWM_IN 开启期间是否至少看到~ 3V?

    2) 2) 在将缓冲器与电路的其余部分隔离时、您是否提供 足够的 PWM 电压?  (您是否已使用示波器进行了确认?)  考虑将函数发生器输出置于"High-Z"设置中。

    3) 3) 该装置可能因 ESD 等原因受损?  由于 LDO 不工作、很难确定设置有什么问题。  让我们看看新的 EVM 单元是如何的。  请告诉我这些人何时来以及他们如何反应。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    请参阅反馈、  

    "

    现在,让我们把这项工作搁置。 我将尝试对缓冲器进行一些更独立的测试。 输入 引脚上的峰间时钟信号肯定大于3V。

    我同意、现在很难理解由于 LMG1210损坏信号未从缓冲器中输出的原因。

     

    对于 RIPD 问题,此表来自何处? 如果这是建议用于缓冲器的电阻、则 EVM 具有20K 欧姆、如果这是针对 LMG1210、则原理图中没有

     

    收到新电路板后、我们将执行引脚对引脚信号检查。

    "

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    已理解;准备好后、请回复此主题或打开与此主题相关的主题。

    ----

    听起来不错。  嗯,很有趣 正如您所说的、让我们等待新装置的出现、看看它们是如何的。

    ----

    有关 R_IPD 规格、请参阅第6.5节-电气特性。

    R_IPD 规范所指的电阻器包括以下电阻器:

    它们是 IC 内的内部电阻器值。

    ----

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Aaron Grgurich