This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:板载 EV2400 MCU 降级为 v0.28。 是否可以返回到交付的 v0.32?

Guru**** 2478985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO, EV2400, BQ76952, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012619/bq76952evm-downgraded-on-board-ev2400-mcu-to-v0-28-can-i-return-to-v0-32-as-delivered

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ76952BQ40Z50

你好

我认为我没有从 BQStudio 获取 USB 通信、因为在开始时、BQStudio 无法识别 BQ76952EVM 板并打开对话框以选择监控器类型。

在调查期间、我使用了 EV2400固件更新程序 v0.28、并意识到我已从交付的 v0.32降级 MCU。

是否有更新程序可恢复到 v0.32? 我相信 EV2400正在与 BQ76952通信、但我可能不会意识到存在问题。

v0.32提供或修复了什么、如果我需要、请告知是否有更新程序。

祝你一切顺利
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    以下是 EV2400 v0.32固件的链接: https://tidrive.ext.ti.com/u/hFkU19bZFNWWWRTW/EV2400Updater-0.32-windows-installer.exe.zip?l

    如果 BQStudio 无法识别器件、则可能是您未使用最新版本的 BQStudio。 BQ76952需要 v1.3.102或更高版本。 您可以在 以下位置下载最新的 BQSTUDIO-TEST 版本:https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 

    这是一个较新的器件、需要 使用"测试"版本。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt

    我认为这是误解。 重新阅读用户指南后、我可以看到 BQStudio 无法自动识别器件(正如我使用的 BQ40z50和 EV2300一样)。 我始终需要从目标选择向导中选择.bqz 文件。

    我已使用稳定的1.3.101和测试1.3.104进行测试、因此我将在继续时使用测试版本。 今天就离开这里、如果我有任何问题、我将会回来、或者我将关闭机票。

    再次感谢大家的观看
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt、

    BQStudio -test 1.3.104正在检测电路板、BQ76952正在运行。

    我有一个有关运行两个 BQStudio 版本的相关问题。 客户的生产人员目前使用稳定的1.3.101在另一产品上进行生产。 要测试我是否可以运行两个版本、我删除了现有版本并删除了 C:\ti\BatteryManagementStudio 文件夹。

    然后、我同时安装了以下两个版本:

    C:\ti\bqstudio_1.3.101\BatteryManagementStudio
    C:\ti\bqstudio_1.3.104\BatteryManagementStudio

    并更改了桌面图标名称以反映两个版本。

    这一切似乎都可以正常运行、但我不确定是否有任何可能冲突的常见配置。

    1.3.101和1.3.104的注册表值看起来与两个独立运行的值类似。

    请告诉我运行两个版本是否可以通过这种方式或其他方法运行。

    祝你一切顺利
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我从未尝试过自己运行两个不同版本、但我看到我们团队中的其他人这样做没有问题。 我认为它应该起作用。

    但版本1.3.104应该向后兼容,因此如果他们想要升级到1.3.104,就不会出现问题。 我们的软件团队非常保守、因此"测试"版本非常稳定(它已使用了一段时间、没有任何问题)、但他们在更新"稳定"版本之前等待了几个月、以确保没有报告任何问题。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的反馈。 我将与生产人员讨论如何调整他的设置。

    祝你一切顺利
    哈里