This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:封装关断典型值?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012896/tps27sa08-package-standoff-typical-value

器件型号:TPS27SA08

DS 显示封装的支架值为0.05mm ~ 0.15mm。

本应用手册指出这是由 JEDEC 要求提供的。

www.ti.com/.../slma002h.pdf

1) 1)我找不到说明此类封装的关断要求的 JEDEC 文档-您能否提供文档编号? (我有一个帐户)

2) 2)客户想知道典型值。 典型值是否为0.10mm? (最小值= 0.05 //典型值= 0.10? // MAX = 0.15mm)

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    让我与团队核实一下、然后返回给您。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们确认典型值为0.1mm。 JEDEC 文档编号为 MO-153。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您可以向我发送电子邮件、向我发送请求此信息的客户的详细信息吗? 调查的原因也是如此。 谢谢!

    此致、

    您好