请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27SA08 DS 显示封装的支架值为0.05mm ~ 0.15mm。
本应用手册指出这是由 JEDEC 要求提供的。
1) 1)我找不到说明此类封装的关断要求的 JEDEC 文档-您能否提供文档编号? (我有一个帐户)
2) 2)客户想知道典型值。 典型值是否为0.10mm? (最小值= 0.05 //典型值= 0.10? // MAX = 0.15mm)
谢谢、
Darren