请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 大家好、
我们是否有可支持 更大持续电流解决方案(如 TPS2121)的解决方案?
客户需要 19V/20V 开关、电流高达5A。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
目前、我们仅提供能够处理20V 电压的 TPS212x 器件。 其中、TPS2121是产品系列中电流最高的集成式电源多路复用器。
对于您的应用、由于您的电流要求较高、因此可以使用非集成解决方案。 有关这方面的更多信息,请参阅我们的“使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用”应用报告,该报告位于:
https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf
此致、
Elizabeth