This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:BQ24105,充电未完成

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011243/bq24105-bq24105-charge-not-complete

器件型号:BQ24105

尊敬的 TI 支持

宫本是

请告诉我,

--未完成全部费用,3天花费(未更改状态:STAT1关闭,STA2打开)

请向我们提供建议。

1) NiMH FDK 3 CELL -->因此选择143kΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供有关设置的更多详细信息。 您的电池电压是多少? 您是否遵循应用手册? 您为什么认为您没有充满电?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解如下。 还可以吗?
    1) 1)如果 充电完成、状态 STAT1:OFF、STAT2:ON 由 BQ24105控制
    2) MCU 只读  STAT1:OFF,STAT2:ON ---但不改变状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用3节镍氢电池。

    MCU 按 以下线路连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选中以下 URL  
    https://www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf?ts=1624307179670&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6064.Question.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、MCU 只读取 STATx 引脚。 MCU 不会更改状态本身。

    请确认连接到 MCU 的线路。 显示的引脚与数据表不一致。 什么是 ADC 引脚?

    我回答下面您的要点问题。

    1.您设置 TS 引脚和热敏电阻、以便遵循指定的温度范围。 当 TS 引脚超出设定的温度范围时、充电器将暂停充电。 请参阅数据表的第8.3.2节。

    2.使用 MCU ADC 的分压器检查电池电压。

    MCU 将跟踪时间。

    BQ24105充电计时器正在计数。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="314452" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011243/bq24105-bq24105-charge-not-complete/3739471 #3739471"] e STATx [/quot]

    谢谢,我看到,
    那么、何时使用 STATx 引脚呢? 如何使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    e2e.ti.com/.../20210625_5F00_6064.Question-_2800_5_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非需要、否则无需 MCU 来检查温度。 在发生温度故障时、充电器将强制关闭两个 STATx 引脚。 MCU 可以读取 STATx 引脚并启动计时器。

    为了响应不同的温度值、请查看 VHTF 和 VTCO 之间的差异。 开始充电的窗口比继续充电的窗口窄。 FDK 建议我们先检查50°C、然后检查60°C。 因此、您有两个选项:

    1.将窗口设置为从0到50 C 开始充电

    2.使用 MCU 感应 TS 引脚以实现不同的0至50 C 和0至60 C 窗口。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。