This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要! 单节电池驱动15W LED 电源解决方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012588/need-one-cell-battery-drive-15w-led-power-solution

主题中讨论的其他器件:TPS61500

一节18650  ;、电压3.0~4.2V,输出电流:6A

5个串联 LED *5个并联 LED =25个 LED, 驱动条件:30V,500mA。  

您会为我推荐 TI 电源解决方案吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61500可能适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Frank。  

    相同的 LED 板。 如果我们使用2节18650电池、  

    您还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    61500