This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:反向电流跳闸阈值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012424/tps25924-reverse-current-trip-threshold

器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件:TPS25947TPS25940

您好、E2E、

您是否有关于反向电流跳变阈值的数据?  它是通过从 Vout 到 Vin 的压降进行测量还是基于电流?  跳闸点是什么?  我在数据表中没有看到任何值。  非常感谢您提供的任何数据!

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    感谢您的支持! 您知道,对于该器件,我们使用外部 BFET 来阻断反向电流。 当存在 UVLO 或热关断时、我们将关闭外部 FET。 数据表指出、从 UVLO 到 BFET 关断的延迟时间以微秒为单位。 在此延迟时间内、仅反向电流。 现在、该电流阈值将取决于客户系统、就像在此期间可以流动的电流大小一样。

    对于具有内部 RCB 保护的器件,如 TPS25942/944、TPS25947,我们指定了此类阈值。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回答。 为了进行确认、您说 TPS259240器件没有与 TPS25940或 TPS25947类似的特定反向电流阈值。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的。 这就是我的意思。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应!

    Andrew