This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:VIN 为0V 时 EN 端子的输入电压

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012927/lm60430-input-voltage-to-en-terminal-when-vin-is-0v

器件型号:LM60430

您好、E2E

输入电压时的电压
即使向 EN 端子施加电压、也会出现任何问题吗?

例如
0:VIN = 0V、EN = 5V
100毫秒后:VIN = 20V,EN = 5V

此致、MITANI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitani、

    EN 最大额定电压指定为 VIN+0.3V、因此不允许 VIN=0V 和 EN=5V。

    B R

    Andy