This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:0V 电池恢复

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012620/bq25723-0v-battery-recovery

器件型号:BQ25723

您好!

 BQ25723是否具有预充电前的模式、可让其恢复具有开路电池组保护器的电池?

上下文、从 Maxim 数据表复制/粘贴:"通常、如果电池出现过流、欠压或过压、电池组的内部保护电路会打开。 当带有开路内部电池组保护器的电池与此充电器一起使用时,[恢复]模式电流流入0V 电池;此电流将电池组的端子电压升高到内部电池组保护开关关闭的水平。”

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的联系。

    您仍然可以 通过 ChargeCurrent()寄存器设置充电电流,它将被钳位,但充电器仍将尝试发送电流。 还有 "AUTO_WAKEUP_EN"特性、在某些情况下可能会很有用。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012598/bq25723-default-values-confirmation 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peng、

    是否有办法使 AUTO_WAKEUP_EN 位在上电时默认为 on?

    在我们的应用  中、BQ25723需要为电池保护器提供电流、以便其关闭开关。
    在保护 IC 关闭后、处理器才会通电、但听起来好像需要事先为处理器通电才能设置 AUTO_WAKEUP_EN 寄存器。

    此致、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    否、遗憾的是、"AUTO_WAKEUP_EN"在启动时默认为"0"。

    在您的情况下、插入适配器后、将出现 VSYS 电压。 您可以使用该 VSYS 轨为您的处理器供电并在之后处理所有通信。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。