请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62148 有人能告诉我如何从外部向 TPS62148添加相位补偿吗?
我看到一个设计案例、 其中使用 FRA (频率响应分析器)向 FB 引脚施加正弦波、当增益达到0dB 时、相位裕度仅为30deg。
-Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Darren、您好!
增加该器件相位裕度的一种方法是在 Vout 和 FB 引脚之间添加一个外部前馈电容器。 它向控制环路添加极点和零点、以增加相位裕度。 CFF 的计算公式如下:

其中 FCO 是 FRA 测量的交叉频率、R1和 R2是反馈电阻器。
另一种方法是通过选择 R1和 R2的值来放置零点和极点、从而利用内置(内部) 25pF 前馈电容器。 这样就无需再添加另一个(外部)电容器。
有关实现前馈电容器的更多详细信息、请参阅本 应用手册。
请告诉我这是否能解答您的问题。
谢谢、
Joseph