This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157不会在3V 以下充电

Guru**** 2631875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012994/bq24157-bq24157-does-not-charge-below-3v

器件型号:BQ24157

您好,的技术人员

我已经使用了 BQ24157、但我发现当电池电压低于3V 时、BQ24157无法正常工作。  

我 已阅读规范、当电池电压低于 Vshort 时、 将存在一个短电流以继续充电。

 BQ24157是否支持0伏充电?  如果是这样、为什么我无法为电池充电至3V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GL:

    BQ24157会正常充电、直到电池电压低于 VSHORT=2.1V 典型值。  您能否提供原理图和寄存器设置?

    此致、

    Jeff