This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:需要确认5V 输出组件选择。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012821/tps562202-want-to-confirm-5v-output-component-selection

器件型号:TPS562202

您好、先生、

你好。

我想知道对于 IC - TPS562202开关稳压器 IC (降压 IC),需要为5V 输出选择什么值。

在数据表中、它提到了1.2V (较低输出)时未安装。

在这里、我要连接我的 m12V 输入的5V 输出电路原理图。

Plesae 帮助您验证该问题,并纠正您发现的任何问题。

等待您的快速支持和响应。

此致、

Minesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 C4 -电容器的值。 数据表中未安装的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minesh:

    我已经检查过它、我对您 的原理图很满意。 另外、C4标记为"请勿组装"。 其建议值为10-220pF。

    此致

    卢西亚