This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202S:EN =低电平时的 SW 引脚状态

Guru**** 2562900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011799/tps562202s-sw-pin-state-when-en-low

器件型号:TPS562202S

数据表中的图9-11显示了使能端被拉至低电平后快速灌入的 Vout;使能端为低电平时、低侧 FET 是导通还是关断?

数据表显示、如果 SW 引脚电压大于 Vin、则器件不会损坏; 如果 SW 大于 Vin 且 en 为低电平、是否会有大量电流流过器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Edwin 将很快帮助解决此问题。

    此致

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 EN 被拉至低电平时、高侧和低侧都关断。  

    首先、是的、  如果 SW 大于 Vin 且 EN 为低电平、则会有大量电流流经器件。 因为电流会流经 高侧波特二极管。  

     如果 SW 引脚电压大于 Vin、您在哪里可以看到该器件不会损坏?

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    SW 引脚的绝对最大值由一个数字指定。  如果它也不能大于 Vin、则应列出附加约束。  一些稳压  器包含二极管或背靠背 FET、可阻断电流并便于在具有多个电源的电源轨上运行。