This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:LM61495与 LM61495-Q1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012668/lm61495-q1-lm61495-versus-lm61495-q1

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495

 LM61495和 LM61495-Q1在可调版本之间有何差异、因此详细介绍 了 LM61495RPHR 和 LM61495QRPHRQ1之间的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    Q1器件是一款符合 AEC-Q100标准的汽车级器件。 这意味着还进行了额外的广泛应力测试、以检查器件是否符合汽车级标准。 除此之外、Q1器件和常规商用器件之间没有电气差异。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jimmy、这回答了我的问题。