This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关 SS 功能的更多详细信息! 请帮助

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012229/more-details-about-ss-feature-needed-please-help

器件型号:LM5022

大家好、

我已经看到 e2e 中的 SS 引脚有很多问题。

不过、他们并不完全回答我的问题:

- SS 电容器充电电流为10uA。 稳压器从什么电压开始工作? 0.55V?

-控制器必须达到 SS 引脚上的哪个电压才能提供100%电源?

-提供的功率是否与 SS 引脚上的电压呈线性关系?

谢谢、此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 如果您查看数据表的第9页、您将看到器件的方框图。 在靠近 FB 引脚的位置有一个比较器:  



    在这种情况下、比较器会比较 FB 和基准。 在启动期间、 由于 FB 低于基准电压、SS 控制环路、软启动引脚上的电容充电电流为10uA。 当 SS 达到基准电压时、软启动不再有任何影响、因为环路通过 FB 引脚进行调节。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EM;

    抱歉、这不能解决我的问题、我没有按目的单击它!

    信号需要看起来是什么样的、这样才能从输出中获得100%的功率?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、您好!

    对于典型启动、请查看评估模型用户指南第7页的图12: https://www.ti.com/lit/ug/snva203c/snva203c.pdf

    此图中未给出 SS 引脚电压本身。

    SS 引脚上的电压将线性上升、通常转换器应在电压达到0.55V 时启动。 然后、它在一定程度上取决于您的应用所需的占空比、当您可以消耗全功率时、当 SS 电压限制 COMP 引脚上的电压时、它会限制转换器能够运行的最大占空比。 根据系统中所需的最大占空比、当 SS 未达到其最大值时、可以驱动全功率。

    此致、
    Brigitte