This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:LCD 显示屏#39;s 6并联背光 LED 亮度控制

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008522/tps61160-lcd-display-s-6-parallel-backlight-led-brighness-control

器件型号:TPS61160
主题中讨论的其他器件: TLC59108

大家好、

我们有一个具有6个并联 LED 的 LCD、采用"通用阳极"格式、如下所示。 背光 LED 电压 Vf= 3.3V (最大值)。 LED 电流 If = 120mA。  请告诉我们 TPS61160是否可用于此应用。 但 TPS61160具有仅适用于串联 LED 的选项。 请推荐使用 我们主机 MSP432P401RIPZR 微控制器的 PWM 来控制亮度的任何合适 IC。

。  

谢谢、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    很抱歉、我之前错过了此主题。 您可以看看 TLC59108、它具有8通道120mA、可以单独控制每个通道 PWM。