This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642:PSpice 模型

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5642, LM5143, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012671/lm5642-pspice-model

器件型号:LM5642
主题中讨论的其他器件: LM5143LM25119

大家好、

美好的一天!  

我的一位客户询问我们是否有用于 LM5642的 PSpice 模型用于其应用的仿真。 我们可能有一个吗?

谢谢!  

BR、

Alfred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    我怀疑我们有用于 LM5642的 PSPICE 模型、因为它不在产品文件夹中。 如果这用于新设计、我建议使用 LM5143控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的建议。 我注意到我们在线提供的 LM5143是 Q1汽车级。 我们是否有任何商用级的选项? 或者、您是否有任何适用于商业级的建议? 我担心的是 LM5143的价格较高。

    谢谢!  

    BR、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们即将推出商业级-请联系我们的营销团队了解更多详细信息。 LM (2) 5119是这里的另一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    很棒! 感谢您的反馈。 会联系他们。

    BR、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alfred。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    后续问题、LM5143或 LM25119可以支持动态输出电压吗? LM5642的客户应用是用于为 PD 应用提供5V、9V、15V 和20V 电压的输出之一。 而另一个用于固定5V 输出。 只是想确认这些建议是否也能满足这一要求? 输入电压为24V。  

    谢谢!  

    BR、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    动态调整 PD 应用的输出电压不应成为问题。 一种技术是将电流注入 FB、以根据需要调整 VOUT。 这可以是通过 RC 滤波器对来自 MCU 的 PWM 信号求平均值来产生直流电压、该电阻耦合到 FB。

    或者、只需使用开关根据需要调整有效的较低 FB 电阻。

    此致、

    Tim