This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:连接 I2C 或独立式、不带 D+/D-

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012583/bq25798-connect-i2c-or-standalone-without-d-d-

器件型号:BQ25798

您好!

对于 BQ25798、我们是否可以禁用 D+/D-握手并仍然将器件设置为通过 I2C 以5A 电流充电?

为了禁用 D+/D-、是否需要 悬空、拉低或拉高? 这会对3S 配置的默认充电电流产生什么影响?

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    D+/D-仅设置充电器的输入电流限制。  将它们保持悬空可将输入电流限制寄存器设置为3.0A 或 ILIM_HIZ 引脚电阻分压器设置中较低者。 主机可以禁用 ILIM_HIZ 引脚。 对于3芯串联的5A 充电,您的输入功率需要大于3*4.2V*5A =63W。  主机可设置的最大输入电流限制为3.3A、因此对于5A 充电、输入电压需要高于63W/3.3A = 19V。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    这非常有帮助!

    此致、
    Dan