This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC 无桥电路的电流路径

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9640, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012642/ucc28070-current-path-of-pfc-bridgeless-circuit

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:PMP9640

您好!

我正在考虑 PFC 的无桥电路。
其中、我将介绍 PMP9640参考设计和 UCC28070交错。

(问题1)
如附件所示、我展示了 PMP9640和 UCC28070交错器件的电流路径。
图中的电流路径是否正确?

(问题2)
通过比较 PMP9640和 UCC28070交错、PMP9640在 FET 关断时遵循使用桥式二极管和 FET 体二极管的电流路径。
那么、它的效率是否低于 UCC28070交错效率?

此致、

e2e.ti.com/.../Current-path-of-PFC-bridgeless-circuit.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    感谢您关注 UCC28070无桥解决方案。

    我看到您已经 为 使用 UCC28070的无桥测试创建了另一个帖子。

    对于您的问题1、它不完全正确。

    一旦 UCC28070中的 MOSFET 充当返回路径、RMS 电流仍然可以流过 MOSFET、因为在这种情况下、返回的 MOSFET 无法检测 CSA 或 CSB 信号,、因此该相位的电流环路在控制器输出 Dmax 占空比下达到饱和状态。 桥式二极管仅处理高频电流。

    第二个问题。

    由于 PMP960在 CRM 模式下工作、UCC28070在 CCM 模式下工作、因此很难比较这两种解决方案。

    由于无需 SIC 二极管、具有更低的系统成本和更高的关断损耗、但开关导通损耗更小。

    CCM 需要更高的系统成本、但如果可以使用 GaN/SIC MOSFET、SIC 二极管、效率可能会非常高。